https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1026922/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm
器件型号:IWR6843AOPEVM主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 IWR6843
你好
我将在 FMCW 模式下使用 IWR6843AOP 评估板进行原始数据采集。
配置为:

在查看距离-多普勒图时、我看到在具有 不同多普勒频率的恒定距离单元处有2个强杂散。


根据前面的问题、我了解由于 VCO 非线性和泄漏、在59.4 GHz 和62.1 GHz 的交叉频率下会出现这种杂散。
和具有恒定频率(根据斜率转换为距离库)和非稳定多普勒。 是这样吗?
此外、它的振幅是否与接收到的信号振幅无关?
我的问题是:
1.使用 62.15-64GHz 频段是否可以消除此问题?
29.4GHz 是什么意思? IWR6843不是从60GHz 开始?
3、我们为什么看到它也适用于相对较宽的带宽(1.7GHz)?
4、AOP 版本为什么这么高? 使用"纹波"IWR6843时、问题可以忽略不计。
5.您是否计划在将来的版本中纠正这种情况? 如果是、该情况会在何时发生?
提前感谢、
Rakefet