This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:将 BUSY 位的时序置为有效

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024472/tmp431-assert-timing-of-busy-bit

器件型号:TMP431

大家好、

我想问一下忙位。

1)  
我理解 、如果 ADC 正在进行转换、BUSY 位读为1、如果 ADC 未进行转换、则该位读为0。
 BUSY 位是否在图20中显示的"转换时间"内将"1"置为有效?
我想知道 BUSY 位的断言时序。



2)
是否可以在 BUSY=1期间读取温度数据?
当 BUSY=0时、我们应该读取温度数据吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita -  

    对于 TMP431、如果 ADC 正在进行转换、BUSY 位读为1。 如果 ADC 不进行转换、该位的读数为0。 因此、当该位为0时、您应该读出温度。 (数据表第25页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    要添加到 Josh 的回复中、您可以在 BUSY=1时读取温度。 您将收到上一次转换的结果。 LEN、REN、RC、R[3:0]的加电默认值大部分时间将导致 BUSY=1。

    谢谢、