请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 大家好、
我想问一下忙位。
1)
我理解 、如果 ADC 正在进行转换、BUSY 位读为1、如果 ADC 未进行转换、则该位读为0。
BUSY 位是否在图20中显示的"转换时间"内将"1"置为有效?
我想知道 BUSY 位的断言时序。
2)
是否可以在 BUSY=1期间读取温度数据?
当 BUSY=0时、我们应该读取温度数据吗?
此致、
雅丽塔