This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:我们能否估算温度。 使用 FPGA 内部 BJT 时的精度

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024475/tmp431-can-we-estimate-temp-accuracy-using-fpga-internal-bjt

器件型号:TMP431

您好!  

  如果 TMP431将 FPGA 内部 BJT 连接为遥感、但符合 BJT 规范。 高于 TI 在数据表第3项和第4项中的建议。  

1、μA 感测温度最高时、基极-发射极电压> 0.25V:好的

μA 感测到的最低温度下、120 μ A 时的基极-发射极电压< 0.95V:正常

3.基极电阻< 100 Ω--> FPGA 电阻为210 ~ 287 Ω

4.严格控制由 HFE (即50至150)的微小变化指示的 VBE 特性:HFE 为200~ 250。

   在本例中、我们可以估算温度精度还是容差吗? 我们如何计算?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    如果未启用 Beta 补偿、TMP431应能够消除高达1kOhm 的串联电阻;如果启用 Beta 补偿、应能够消除高达300Ohm 的串联电阻。 如果该晶体管需要 β 补偿、我会说基极电阻会非常接近、并且可能会由于寄生电阻而出现问题。  数据表中的图8提供了一些有关 β 较低时串联电阻会对精度产生多大影响的指导。

    但是、考虑 到 HFE (Beta)如此之高、并且它们不需要 Beta 补偿、这个 BJT 听起来很不错。 只要它们不超过1kOhm 串联电阻限值、并且可以考虑其 N 因数、就不应 出现额外的误差。  

    此致、
    Brandon Fisher