您好!
如果 TMP431将 FPGA 内部 BJT 连接为遥感、但符合 BJT 规范。 高于 TI 在数据表第3项和第4项中的建议。
1、μA 感测温度最高时、基极-发射极电压> 0.25V:好的
μA 感测到的最低温度下、120 μ A 时的基极-发射极电压< 0.95V:正常
3.基极电阻< 100 Ω--> FPGA 电阻为210 ~ 287 Ω
4.严格控制由 HFE (即50至150)的微小变化指示的 VBE 特性:HFE 为200~ 250。
在本例中、我们可以估算温度精度还是容差吗? 我们如何计算?