主题中讨论的其他器件: CC2640
尊敬的先生/女士
我的客户参考 LMP91002EVM 设计了他的产品。 我想 问一些有关设计的问题。
输入信号规格大概为
信号:500mV
频率:频率低于30Hz
LMP91002的 VREF 引脚电压精度如何? 建议的电压是多少? 有什么影响?
2. LMP91002的引脚 C1~C2的实际应用是什么? 如何调整 C1和 C2? 是否有任何可用的参考资料?
3.客户是否需要在 LMP91002的 Vout 引脚上添加 RC 滤波器? 有什么建议吗? ADC 使用我们的 CC2640。
此致、
黄上