This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94021:LM94021与 LM94022有何不同

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94021, LM94022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1036950/lm94021-what-is-lm94021-different-from-lm94022

器件型号:LM94021
主题中讨论的其他器件: LM94022

您好!

由于 LM94022库存现在为零、我的客户想知道是否可以改用 LM94021。
在 TI.com 上比较 LM94022和 LM94021时,差异如下:仅“电源电流(最大值)”,以及是否支持“可选增益设置”功能。

不过、查看这两个数据表、LM94022和 LM94021都支持由 GS1和 GS0输入引脚选择的可选增益设置。
我很困惑。 两个器件之间的差异仅是电源电流(最大值)?

此致、

希拉诺