请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM94021 主题中讨论的其他器件: LM94022
您好!
由于 LM94022库存现在为零、我的客户想知道是否可以改用 LM94021。
在 TI.com 上比较 LM94022和 LM94021时,差异如下:仅“电源电流(最大值)”,以及是否支持“可选增益设置”功能。
不过、查看这两个数据表、LM94022和 LM94021都支持由 GS1和 GS0输入引脚选择的可选增益设置。
我很困惑。 两个器件之间的差异仅是电源电流(最大值)?
此致、
希拉诺