This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:具有毫米波雷达传感器的表面形状

Guru**** 2475000 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1036843/iwr1443-surface-profile-with-mmwave-radar-sensor

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012MMWCAS-RF-EVM

您好!

我想使用表面映射传感器来计算水箱内的沙子量。 该装置的高度为30米、 宽度为48米。 正如您所想象的、空气中有很多灰尘、因此雷达传感器应该是一个好的解决方案。 请在下图中使用图示:

但是 、我不需要在表面仅采集一个点、而是需要一个涵盖所有容器 宽度的2D 测量曲线。  我的计划是将传感器安装在车顶上、因此它只需要足够宽的水平孔径。  

您是否认为  IWR1443等 TI 毫米波雷达能够获取 类似的表面形状?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我认为 IWR1443是一个很好的解决方案。 3Tx 和4Rx 天线将使传感器能够区分水箱中的角度信息、从而使您能够检测水箱中某些区域的液位高于其他区域的位置。 此外 、IWR1443BOOST 的"天线数据库"条目中显示的天线图形显示、视场足够宽、可以检测场景中的水平。 我建议您订购 IWR1443BOOST 进行评估。

    您的项目是否有任何电源要求?

    您测量的材料是否只是一些沙子?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash、感谢您的回答。

    我最初不需要电源。 您是否有其他董事会建议?

    材料是沙,也是大豆。

    除了测量表面轮廓外、我 还需要实现另外两个应用:

    1. 测量与传感器对齐、距离超过200米的静态物体的距离。
    2. 测量 通过 传送带输送机输送的大豆表面轮廓、以计算 体积 流速(m³ μ V/秒或每小时)、这意味着还需要测量 传送带输送 机速度。 在这种情况下、测量距离仅为几米。 请参阅下图中的示例:

    我想使用雷达传感器来满足所有这些要求(例如、油箱中的大豆表面形状、 皮带输送机中的大豆表面形状、  皮带输送机的速度和静态物体的距离)。 可能 所有三个必要条件都是相同的! 有可能吗?

    您是否认为 IWR1443也适合上述应用?  关于 TIDEP-01012级联模块、我发现设计指南中的示例很有趣。 它是否 能够提高测量精度?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、200米远的距离将无法检测毫米波传感器。 限值约为100-120米。

    2.毫米波传感器非常适合测量速度,因此我认为它适合此应用。

    最后、这取决于您希望在沙/豆筒仓中获得的角度分辨率测量精度。 如果您需要一些但不太精确的角分辨率、那么 IWR1443应该可以。 但是、如果您需要非常精细的角分辨率、则需要考虑使用级联 EVM。 如果您对级联 EVM 有疑问、请提交器件型号为 TIDEP-01012或 MMWCAS-RF-EVM 的新主题帖。

    此致、

    AG