主题中讨论的其他器件:、 TIDEP-01012、 MMWCAS-RF-EVM
您好!
我想使用表面映射传感器来计算水箱内的沙子量。 该装置的高度为30米、 宽度为48米。 正如您所想象的、空气中有很多灰尘、因此雷达传感器应该是一个好的解决方案。 请在下图中使用图示:

但是 、我不需要在表面仅采集一个点、而是需要一个涵盖所有容器 宽度的2D 测量曲线。 我的计划是将传感器安装在车顶上、因此它只需要足够宽的水平孔径。
您是否认为 IWR1443等 TI 毫米波雷达能够获取 类似的表面形状?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用表面映射传感器来计算水箱内的沙子量。 该装置的高度为30米、 宽度为48米。 正如您所想象的、空气中有很多灰尘、因此雷达传感器应该是一个好的解决方案。 请在下图中使用图示:

但是 、我不需要在表面仅采集一个点、而是需要一个涵盖所有容器 宽度的2D 测量曲线。 我的计划是将传感器安装在车顶上、因此它只需要足够宽的水平孔径。
您是否认为 IWR1443等 TI 毫米波雷达能够获取 类似的表面形状?
此致
尊敬的 Akash、感谢您的回答。
我最初不需要电源。 您是否有其他董事会建议?
材料是沙,也是大豆。
除了测量表面轮廓外、我 还需要实现另外两个应用:

我想使用雷达传感器来满足所有这些要求(例如、油箱中的大豆表面形状、 皮带输送机中的大豆表面形状、 皮带输送机的速度和静态物体的距离)。 可能 所有三个必要条件都是相同的! 有可能吗?
您是否认为 IWR1443也适合上述应用? 关于 TIDEP-01012级联模块、我发现设计指南中的示例很有趣。 它是否 能够提高测量精度?
此致
你(们)好
1、200米远的距离将无法检测毫米波传感器。 限值约为100-120米。
2.毫米波传感器非常适合测量速度,因此我认为它适合此应用。
最后、这取决于您希望在沙/豆筒仓中获得的角度分辨率测量精度。 如果您需要一些但不太精确的角分辨率、那么 IWR1443应该可以。 但是、如果您需要非常精细的角分辨率、则需要考虑使用级联 EVM。 如果您对级联 EVM 有疑问、请提交器件型号为 TIDEP-01012或 MMWCAS-RF-EVM 的新主题帖。
此致、
AG