主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
您好!
我在硬件触发模式下使用 DCA1000EVM + IWR1643ISK + MMWAVEICBOOST。
使用 OOB SDK 演示与 mmWave Studio 时、我会得到不同的二进制数据文件大小。
在这两种情况下、我都使用以下配置
线性调频脉冲0:启用 Tx0
线性调频脉冲1:启用 TX2
帧配置:
启动线性调频脉冲 TX:0
结束线性调频脉冲 TX:1.
帧数:0
触发选择:硬件触发
线性调频脉冲循环次数:4.
周期(ms):1.
mmWave Studio 和 SDK 中的设置是相同的。
我将使用微控制器生成256个硬件脉冲。
使用 mmWave Studio、我接收大小为2 097 152字节的 bin 文件。
使用 SDK OOB 演示、我接收大小为2 096 640字节的 bin 文件。
-查看日志 CSV 文件、我在使用 mmWave Studio 时收到1441个数据包、在使用 SDK 时仅收到1440个数据包。
我在使用 SDK OOB 演示二进制文件时使用 DCA1000EVM CLI 实用程序、而对于 mmWave Studio 和使用 SDK 时、cf.json 文件是相同的。
为什么缺少单个数据包且二进制文件不完整?