主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、
您好 TI
客户想要澄清一个问题。
您能告诉我们什么是正确的值 BTW TRM 和 EVM 指南吗?
EVM 指南介绍了模块化 USB、模块化 BT 和 MMWAVEICBOOST、甚至 TRM 也描述了引导加载程序模式、如下所示。
功能模式和刷写模式的 BTW 引导加载程序模式和模块模式可提供不同的值。
请解释与相应模式的区别。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
客户想要澄清一个问题。
您能告诉我们什么是正确的值 BTW TRM 和 EVM 指南吗?
EVM 指南介绍了模块化 USB、模块化 BT 和 MMWAVEICBOOST、甚至 TRM 也描述了引导加载程序模式、如下所示。
功能模式和刷写模式的 BTW 引导加载程序模式和模块模式可提供不同的值。
请解释与相应模式的区别。
此致、
插孔
您好、 Jack、Ken、
S1.4是 SOP1而不是 SOP0。
请注意、有两个不同的开关 S1和 S3。
S1开关控制 SOP0和 SOP1信号、 S3开关控制 SOP2信号。
有关闪存和功能模式的 SOP 跳线设置、请参阅以下视频链接。
IWR6843AOP 的硬件设置|德州仪器 TI.com 视频
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好、Chetan
我已通过上述硬件指南确定闪存设置可能成功。
但在定制板中、SOP1的运行方式与 TI IWR6843AOP EVM 不同。
它们必须将 SOP0开关设置为 ON、才能在定制板中进入闪存模式。
他们将 swrr166a.zip 称为基础设计。 IWR_ES2 (修订版 F)。
您能否检查原理图是否与您在上述视频培训中使用的硬件不同、顺便说一下 IWR_ES2_Rev.F?
客户仍然无法确定问题的原因。 请在这方面提供帮助。
此致、
插孔
您好、Chetan
它们的原型与 IWR6843AOP-EVM Rev-F 几乎相同
SOP0连接到 TDO。
客户和我现在还不能找到 BTW Sch.Rev-F (swr166a)及其原理图的区别。
e2e.ti.com/.../5773.Final_5F00_T1_5F00_6843_5F00_AOP_5F00_210810a.pdf
此致、
插孔
插孔、
感谢大家分享原理图、 我看到原理图中对参考设计进行了多处更改。
1) 1)默认情况下不应连接 PMIC_CLK 网络、R27直接连接 PMIC_CLK 网络、这需要移除。
请参阅以下参考设计:
晶体对振荡器的寄生电容、非对称负载失衡很敏感。 因此、R109的放置成为关键、应靠近晶体以避免任何布线寄生。
默认情况下、需要移除该电阻器。
请参阅以下参考设计。
需要注意的是、 在上电或下电上电期间、不 应连接 DCA1000板或外部仿真器。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.