This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:SOP 配置顺便刷写和功能模式

Guru**** 1884220 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033595/iwr6843aop-sop-configuration-btw-flashing-and-functional-modes

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

您好 TI

客户想要澄清一个问题。

您能告诉我们什么是正确的值 BTW TRM 和 EVM 指南吗?

EVM 指南介绍了模块化 USB、模块化 BT 和 MMWAVEICBOOST、甚至 TRM 也描述了引导加载程序模式、如下所示。

功能模式和刷写模式的 BTW 引导加载程序模式和模块模式可提供不同的值。  
请解释与相应模式的区别。  

此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       

    根据 swr166、当 s1.3打开时、它被连接至 GND、这使得它的引脚值(SOP0)等于0。  但对于 s1.4,则相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jack、Ken、

      S1.4是 SOP1而不是 SOP0。

     请注意、有两个不同的开关 S1和 S3。  

    S1开关控制 SOP0和 SOP1信号、 S3开关控制 SOP2信号。  

    有关闪存和功能模式的 SOP 跳线设置、请参阅以下视频链接。

    IWR6843AOP 的硬件设置|德州仪器 TI.com 视频

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan

    我已通过上述硬件指南确定闪存设置可能成功。  

    但在定制板中、SOP1的运行方式与 TI IWR6843AOP EVM 不同。

    它们必须将 SOP0开关设置为 ON、才能在定制板中进入闪存模式。

    • IWR6843AOP EVM          :关(SOP0)、关(SOP1)、开(SOP2)
    • 具有 IWR6843AOP 的定制 PCB:ON (SOP0)、OFF (SOP1)、ON (SOP2)

    他们将 swrr166a.zip 称为基础设计。 IWR_ES2 (修订版 F)。

    您能否检查原理图是否与您在上述视频培训中使用的硬件不同、顺便说一下 IWR_ES2_Rev.F?

    客户仍然无法确定问题的原因。 请在这方面提供帮助。

    此致、  

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

      培训视频使用相同的修订版 F 板。 请参阅以下屏幕中的蓝色圆圈图像抓取上述视频。  

    系统中是否连接了 JTAG (SOP0也连接到 TDO)?  

     

    我们需要识别定制板和 TI EVM 之间的差异。

    我们还需要了解整个系统是如何运行的?

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan

    它们的原型与 IWR6843AOP-EVM Rev-F 几乎相同  

    SOP0连接到 TDO。

    客户和我现在还不能找到 BTW Sch.Rev-F (swr166a)及其原理图的区别。

    e2e.ti.com/.../5773.Final_5F00_T1_5F00_6843_5F00_AOP_5F00_210810a.pdf

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

      感谢大家分享原理图、 我看到原理图中对参考设计进行了多处更改。  

    1) 1)默认情况下不应连接 PMIC_CLK 网络、R27直接连接 PMIC_CLK 网络、这需要移除。  

    请参阅以下参考设计:

    晶体对振荡器的寄生电容、非对称负载失衡很敏感。 因此、R109的放置成为关键、应靠近晶体以避免任何布线寄生。

    默认情况下、需要移除该电阻器。

    请参阅以下参考设计。

    需要注意的是、 在上电或下电上电期间、不 应连接 DCA1000板或外部仿真器。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。