您好!
感谢您提供 MRR 波束控制示例、以了解 TI 毫米波雷达的更多特性。
我有两个简短的问题。
(1) MRR 车架和 USRR 车架是否应用了光束控制功能? 因为我只想将 USRR 帧用于我的应用、如"#define CORAB_CONF_USRR"、默认情况下将是应用于 USRR 的射束控制?
(2)由于我只使用了 USRR、我想它会节省一些 MRR 周期。 我想重新计算 USRR 的帧持续时间、我该怎么做? 在同时包含 MRR 和 USRR 的默认示例中、帧持续时间为60ms。 如果我只使用 USRR、如何测量新的帧持续时间?
非常感谢您的帮助!
最棒的
暂停