This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR 和 USRR 的 MRR 波束控制实验室

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/984165/awr1843boost-mrr-beam-steering-lab-for-mrr-and-usrr

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

感谢您提供 MRR 波束控制示例、以了解 TI 毫米波雷达的更多特性。  

我有两个简短的问题。

(1) MRR 车架和 USRR 车架是否应用了光束控制功能? 因为我只想将 USRR 帧用于我的应用、如"#define CORAB_CONF_USRR"、默认情况下将是应用于 USRR 的射束控制?

(2)由于我只使用了 USRR、我想它会节省一些 MRR 周期。 我想重新计算 USRR 的帧持续时间、我该怎么做? 在同时包含 MRR 和 USRR 的默认示例中、帧持续时间为60ms。 如果我只使用 USRR、如何测量新的帧持续时间?

非常感谢您的帮助!

最棒的

暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)光束转向仅适用于 USRR

    (2) USRR 子帧持续时间在配置中定义。 它是30ms

    labs\lab0007_medium_range_radar\src\common\mrr_config_chirp_design_USRR30.h

    #define 子帧_USRR_PERIODICY_VAL          (6000000U)// 30ms

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    非常感谢! 这真的很有帮助。  我在 labs\lab0011_MRR_beamsteing\src\common\mrr_config_chirp_design_USRR30.h 中还有一个问题

    #define 子帧_USRR_PERIODICY_VAL       (6500000U)// 32.5ms

    在 MRR 转向实验中、 它不包括 MRR 实验中的 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h。 我可以将 mrr_config_chirp_design_USRR50.h 添加到 MRR 转向实验室吗? 有什么需要注意的? 非常感谢!

    最棒的

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用该配置。
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    非常感谢、这真的很有帮助。 我还有一个问题。  

    在 MRR 转向实验中、它不包括 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h 不过、在 MRR 实验中、它具有。 我能否将 MRR 实验室中的 mrr_config_chirp_design_USRR50.h 添加到 MRR 转向实验室中? 有什么需要修改或注意的地方?

    感谢你的帮助!

    最棒的

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Cesar!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到我的第一次答复中有一个错误。 光束转向仅适用于

    MRR 模式、而不是 USRR。

    谢谢你

    Cesar