Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST、
我已将 awr1243boost 设计和毫米波 DevPack 板设计组合到单个 PCB 上。 我尝试使电路板的所有部分保持不变、但在两个电路板之间进行通信时、除了一些冗余布线。 我已经成功地对 XDS110调试探针(TM4C 芯片)和 FTDI 芯片(我想)进行了编程、但当我插入 FTDI USB 端口时、我的计算机将出现蓝屏、显示错误"kernel security check failed"(内核安全检查失败)。 当我启动计算机进入安全模式并连接板时、我不会看到蓝屏。 此外、 在 这种情况下、标签为 DS11至 DS14的 mmWave-devpack 上的4个 LED 会闪烁和熄灭。

不幸的是、当我处于安全模式时、我无法使用 radarstudio。 出于某种原因、"RS232操作"部分未显示 COM 端口选项、我怀疑这与处于安全模式有关。 当我尝试从 MMWAVE-DFP 运行毫米波链路示例时、应用程序在雷达/射频子系统加电时失败。 如果能深入了解导致此故障的原因、我们将不胜感激。