This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DFP:AWR1243BOOST + MMWAVE-DEVPACK 组合。 mmwavelink 示例失败、出现错误-8。 在 MMWAVE-devpack DS11-DS14上闪烁并导致蓝屏。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987494/mmwave-dfp-awr1243boost-mmwave-devpack-combined-mmwavelink-example-fails-with-error--8-blinking-on-mmwave-devpack-ds11-ds14-and-causes-bluescreen

器件型号:MMWAVE-DFP
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST

我已将 awr1243boost 设计和毫米波 DevPack 板设计组合到单个 PCB 上。 我尝试使电路板的所有部分保持不变、但在两个电路板之间进行通信时、除了一些冗余布线。 我已经成功地对 XDS110调试探针(TM4C 芯片)和 FTDI 芯片(我想)进行了编程、但当我插入 FTDI USB 端口时、我的计算机将出现蓝屏、显示错误"kernel security check failed"(内核安全检查失败)。 当我启动计算机进入安全模式并连接板时、我不会看到蓝屏。 此外、 在 这种情况下、标签为 DS11至 DS14的 mmWave-devpack 上的4个 LED 会闪烁和熄灭。

 

 

不幸的是、当我处于安全模式时、我无法使用 radarstudio。 出于某种原因、"RS232操作"部分未显示 COM 端口选项、我怀疑这与处于安全模式有关。 当我尝试从 MMWAVE-DFP 运行毫米波链路示例时、应用程序在雷达/射频子系统加电时失败。 如果能深入了解导致此故障的原因、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这条 FTDI USB 电缆正在生成一些到 PC 的反向电流(只是粗略猜测)、这会导致 PC 复位。 确保定制板上的所有连接均符合 AWR1243BOOST/DevPack 原理图。

    DFP 示例使用 FTDI COM 连接通过 SPI 与 AWR 器件通信。 因此、如果 FTDI 连接不可用、它将不起作用。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zion、您好!

    您的电路板上连接了哪些 DS11和 DS14 LED? 您能否共享电路板的原理图?

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附为我们原理图的 PDF。 我们尝试使该设计与 AWR1243BOOST + MMWAVE-DevPack 非常相似。  

    我对 TI 的原理图确实有一个问题。 在下图中、插入 R26时、R29如何为 DNI? 是否不必同时连接这两个器件即可启用 UART 通信? 无论如何、该电阻器也是我们设计中的 DNI (原理图中该电阻器存在误差、但我已经仔细检查了 BOM 和装配板、并移除了该电阻器)。

    DS11连接到 FTDI_NRST 网络、该网络连接到 FTDI GPIO 总线(C6端口)、还通过 U20 IC 开关连接到 AR_NRST_MCU。  
    DS14连接到 FTDI_SYNC_OUT_SOR2网络、该网络连接到 FTDI GPIO 总线(D3端口)、还通过 U20 IC 开关连接到 MCU_SOP0。

    e2e.ti.com/.../AWR1243.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zion、您好!

    FTDI_UART4_TX 端口是单引脚 UART 记录器引脚(BSS_Logger)。 因此安装了 R26。 默认情况下,RS232引脚 未连接到 FTDI 芯片组 ,而是连接到 TM4C 芯片组。 因此、R29和 R27 是 DNI。

    我可能是 您连接的 USB 端口 无法提供 FTDI 芯片组所需的电源。  您能否将 USB 电缆连接到5V 壁装充电器、并观察 LED 是否稳定?

    此致、Vivek