This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP423-Q1:了解电源电压和接口电压电平

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/986754/tmp423-q1-understanding-supply-voltage-and-interface-voltage-levels

器件型号:TMP423-Q1

您好!

使用5V 的 Vcc 时 、两线 制接口是否可以为3.3V?  换句话说、引脚6和7通过电阻器上拉至3.3V。  SMBus (TM)的逻辑电压电平是否同样适用于 两根导线?   对于我描述的用例、我还应该考虑其他方面吗?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    是的、您可以将 SCL/SDA 引脚拉至3.3V 电源。 只要不超过引脚6、7的绝对最大电压电平7V、就不会出现问题。 这些引脚可在独立于电源的情况下上拉。

    Jalen