请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP423-Q1 您好!
使用5V 的 Vcc 时 、两线 制接口是否可以为3.3V? 换句话说、引脚6和7通过电阻器上拉至3.3V。 SMBus (TM)的逻辑电压电平是否同样适用于 两根导线? 对于我描述的用例、我还应该考虑其他方面吗?
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用5V 的 Vcc 时 、两线 制接口是否可以为3.3V? 换句话说、引脚6和7通过电阻器上拉至3.3V。 SMBus (TM)的逻辑电压电平是否同样适用于 两根导线? 对于我描述的用例、我还应该考虑其他方面吗?
谢谢、
HSG