Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我使用的是 AWR1642升压转换器。 我正在尝试在 Raspberry Pi 4计算机 B 型8GB RAM 中工作、安装了 ubbutu18.04.5 LTS
我需要打开 mmwaveDemoVisualizer。 在使用时、我遇到了以下中断:
无法安装毫米波 SDK 3.5.0、显示错误(请参阅图像)

系统配置:

上述主题中讨论的过程是否可以解决我的问题?
谢谢
Guru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 AWR1642升压转换器。 我正在尝试在 Raspberry Pi 4计算机 B 型8GB RAM 中工作、安装了 ubbutu18.04.5 LTS
我需要打开 mmwaveDemoVisualizer。 在使用时、我遇到了以下中断:
无法安装毫米波 SDK 3.5.0、显示错误(请参阅图像)

系统配置:

上述主题中讨论的过程是否可以解决我的问题?
谢谢
Guru
您好!
感谢您的回复。
在第9页的 SDK 版本3.5的 mmWave_SDK_release_notes 中、提到在 Ubuntu 18.04 64位计算机上支持中的 SDK 安装。
我已经尝试在 两台 Ubuntu 计算机中使用 Demo Visualizer、下面提到了配置
System_1配置:
操作系统类型:Ubuntu 18.04、64位
处理器:Intel Core i7-7700 CPU @3.60GHz x 8
RAM:16GB
GPU:GeForce GTX 1080 TI
System_2配置:
操作系统类型:Ubuntu 18.04.5 LTS、64位
处理器:AMD Ryzen 7 3800X 8核处理器 x 16
GNOME:3.28.2
图形:GeForce GTX 1050Ti /PCie/SSE2
内存:15.7GiB
它在两台 Ubuntu 计算机上都成功工作。
问题1. Raspberry 具有 ARM 架构、但上述两台机器具有 AMD 架构。 这是否会产生任何问题?如果是、如何解决此问题?
我在我的 Raspberry PI4上安装了 ubuntu-18.04.5-预安装的服务器 ARM64+ralim3.img.xz、即64位 Ubuntu 18.04。
我无法安装 此链接中讨论的软件包。 在尝试时、我遇到"E:Unable to locate package"错误。
因此、作为解决方法、我尝试从 Synaptic 软件包管理器安装软件包:libc6-ARM64-i386-cross。仍然存在错误。
问题2. 请帮助解决此错误吗?
谢谢
Guru