This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 Raspberry Pi 4时出错

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/985138/awr1642boost-error-while-working-with-raspberry-pi-4

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我使用的是 AWR1642升压转换器。 我正在尝试在 Raspberry Pi 4计算机 B 型8GB RAM 中工作、安装了 ubbutu18.04.5 LTS

我需要打开 mmwaveDemoVisualizer。 在使用时、我遇到了以下中断:

无法安装毫米波 SDK 3.5.0、显示错误(请参阅图像)

系统配置:

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/759934/linux-mmwave-sdk-cannot-install-mmwave-sdk-in-linux

上述主题中讨论的过程是否可以解决我的问题?

谢谢

Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、链接线程中描述的信息应该对您有所帮助。 请注意、您必须使用 Ubuntu 16.04。 Ubuntu 18.04不支持安装

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。

    在第9页的 SDK 版本3.5的 mmWave_SDK_release_notes 中、提到在 Ubuntu 18.04 64位计算机上支持中的 SDK 安装。
    我已经尝试在 两台 Ubuntu 计算机中使用 Demo Visualizer、下面提到了配置

    System_1配置:

    操作系统类型:Ubuntu 18.04、64位

    处理器:Intel Core i7-7700 CPU @3.60GHz x 8

    RAM:16GB

    GPU:GeForce GTX 1080 TI

    System_2配置:

    操作系统类型:Ubuntu 18.04.5 LTS、64位

    处理器:AMD Ryzen 7 3800X 8核处理器 x 16

    GNOME:3.28.2

    图形:GeForce GTX 1050Ti /PCie/SSE2

    内存:15.7GiB

    它在两台 Ubuntu 计算机上都成功工作。

    问题1. Raspberry 具有 ARM 架构、但上述两台机器具有 AMD 架构。 这是否会产生任何问题?如果是、如何解决此问题?

    我在我的 Raspberry PI4上安装了 ubuntu-18.04.5-预安装的服务器 ARM64+ralim3.img.xz、即64位 Ubuntu 18.04。


    我无法安装 此链接中讨论的软件包。 在尝试时、我遇到"E:Unable to locate package"错误。
    因此、作为解决方法、我尝试从 Synaptic 软件包管理器安装软件包:libc6-ARM64-i386-cross。仍然存在错误。

    问题2. 请帮助解决此错误吗?

    谢谢

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    正确,“嵌入式 Ubuntu Linux”未经过测试和支持。
     
    我们必须向论坛社区提出这一问题。 可能还有其他论坛成员成功地在嵌入式 Ubuntu Linux 平台上安装了 SDK。
     
    遗憾的是、我们的支持团队没有此平台的相关经验。
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    如果可以在 Raspberry Pi 4等嵌入式环境中使用 CCS 和毫米波演示可视化工具、您可以在其他论坛中查看并告诉我吗?

    谢谢

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的支持团队必须专注于本论坛的支持。

    让我们看看是否有任何关于其他论坛成员的反馈

    谢谢你

    Cesar