This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:抖动线性调频脉冲参数

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/986271/awr1843-dithering-of-chirp-parameters

器件型号:AWR1843

您好!

我需要对 一些设置进行澄清、我们可以在其中设置每个线性调频脉冲、startFreqVar、idleTimeVar 和 freqSlopeVar 的参数变化。

如果我们打开1TX、定义了一个剖面、则从该剖面定义了一个线性调频脉冲、并为抖动设置了线性调频脉冲:例如  startFreqVar =~100MHz:  

问题:如果我们循环该线性调频脉冲128次、 环路中的线性调频脉冲中的起始频率是否不同、或者环路中的所有线性调频脉冲的起始频率是否相同?

要进行短语:我们是否需要根据我们定义的每个线性调频脉冲提供128个 startFreqvar 参数的随机模式(我们需要定义128个不同的线性调频脉冲指数)、或者随机模式本身正在通过环路中的线性调频脉冲更改起始频率、其中只有一个使用相关参数定义的线性调频脉冲。

我之所以提出这一问题是因为我不清楚 DFP 和 swra553文档中的文档。

此致、

预拖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prelag、

    线性调频脉冲抖动参数始终为 w.r.t 配置文件参数。 因此、如果 在线性调频脉冲0的情况下给出 startFreqVar (例如100MHz)、然后循环128次、则每个线性调频脉冲的有效启动频率(实际上就是线性调频脉冲0重复128次) 将使系统配置开始频率+100MHz。 如果您希望每个线性调频脉冲具有不同的起始频率、则需要分别为这些多个线性调频脉冲发出相应的抖动频率。

    希望我对您的问题答对了。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您提供简洁的答案。

    此致、

    预拖动