您好!
我需要对 一些设置进行澄清、我们可以在其中设置每个线性调频脉冲、startFreqVar、idleTimeVar 和 freqSlopeVar 的参数变化。
如果我们打开1TX、定义了一个剖面、则从该剖面定义了一个线性调频脉冲、并为抖动设置了线性调频脉冲:例如 startFreqVar =~100MHz:
问题:如果我们循环该线性调频脉冲128次、 环路中的线性调频脉冲中的起始频率是否不同、或者环路中的所有线性调频脉冲的起始频率是否相同?
要进行短语:我们是否需要根据我们定义的每个线性调频脉冲提供128个 startFreqvar 参数的随机模式(我们需要定义128个不同的线性调频脉冲指数)、或者随机模式本身正在通过环路中的线性调频脉冲更改起始频率、其中只有一个使用相关参数定义的线性调频脉冲。
我之所以提出这一问题是因为我不清楚 DFP 和 swra553文档中的文档。
此致、
预拖动