This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900是否有更多示例代码?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/982762/pga900-does-pga900-have-more-example-code

器件型号:PGA900

2015年发布的"PGA900FirmwareGeneric-1p5"之外、是否还有其他有关 pga900的示例代码?

我在 UART 收发过程中遇到了一些问题。我使用 CCS5.5和 PGA900 EVM 进行调试、我想使用 UART 将 PADC_DATA 从 PGA900 EVM 传输到 PC。 我使用 TTL 将 PGA900 EVM 的 TP12/TP14连接 到 USB 到 PC。我 尝试  通过代码"UART_TX_buff [0]= PADC_Data1;"进行传输,但在 "PGA900FirmwareGeneric -1p5"中找不到传输函数?

PGA900是否有更多示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    目前除您在帖子中提到的出版物外、没有可用的示例代码。 PGA900的固件开发支持当前仅限于可用文档。 有关详细信息、请参阅此帖子:  

    此致、