请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900 2015年发布的"PGA900FirmwareGeneric-1p5"之外、是否还有其他有关 pga900的示例代码?
我在 UART 收发过程中遇到了一些问题。我使用 CCS5.5和 PGA900 EVM 进行调试、我想使用 UART 将 PADC_DATA 从 PGA900 EVM 传输到 PC。 我使用 TTL 将 PGA900 EVM 的 TP12/TP14连接 到 USB 到 PC。我 尝试 通过代码"UART_TX_buff [0]= PADC_Data1;"进行传输,但在 "PGA900FirmwareGeneric -1p5"中找不到传输函数?
PGA900是否有更多示例代码?