请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP61 您好!
最新的 TMP61数据表 SBO921E (2018年12月- 2020年2月修订)中的 TO-92S 封装引脚标记错误。
具体而言、在 SBO921E 第5页第6节"引脚配置和功能"中、LGP 封装(TO-92S)的图纸实际上是第一角投影或"前视图"、而不是绘制的"顶视图(斜角)"。 这意味着您查看的是引脚、而不是上面的引脚上的器件。
如果您将其与相同数据表的早期版本(即 SBO921A)(2018年12月- 2019年修订版)进行比较、您将看到明显的错误以及这是如何发生的。 所有三个器件的工程图均已从等轴测(第3个角投影)更改为第1个角投影、但文本保持不变。
这种错误会让客户向后装配这些零件。
所幸的是、该器件具有内置的保护二极管、当接线错误时将测量0.6V、如果过早捕获到引脚、则交换引脚将恢复正常功能。
请让您的团队进行审核。
此致