This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61:TMP61数据表 SBO921E 不正确

Guru**** 2539470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/982410/tmp61-tmp61-datasheet-sbo921e-is-incorrect

器件型号:TMP61

您好!

最新的 TMP61数据表 SBO921E (2018年12月- 2020年2月修订)中的 TO-92S 封装引脚标记错误。

具体而言、在 SBO921E 第5页第6节"引脚配置和功能"中、LGP 封装(TO-92S)的图纸实际上是第一角投影或"前视图"、而不是绘制的"顶视图(斜角)"。  这意味着您查看的是引脚、而不是上面的引脚上的器件。

如果您将其与相同数据表的早期版本(即 SBO921A)(2018年12月- 2019年修订版)进行比较、您将看到明显的错误以及这是如何发生的。  所有三个器件的工程图均已从等轴测(第3个角投影)更改为第1个角投影、但文本保持不变。

这种错误会让客户向后装配这些零件。  

所幸的是、该器件具有内置的保护二极管、当接线错误时将测量0.6V、如果过早捕获到引脚、则交换引脚将恢复正常功能。

请让您的团队进行审核。

此致

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、  

     感谢您指出这一点。 我已提请系统团队注意这一点、以便对其进行研究并进行必要的更正。