主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、 IWR6843AOP、 UNIFLASH、 SYSBIOS
大家好、TI 专家、
我们可以使用 IWR6843AOP (ES2.0)和 MMWAVEICBOOST 成功运行以下毫米波 SDK 开箱即用演示。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIHy77joqu3jXFmjqwkBKQ__VLyFKFf__LATEST
然后、我们希望在没有*。cfg 文件的情况下运行相同的演示。
因此、我们尝试运行以下硬编码配置版本演示、并尝试使用 IWR6843AOP (ES2.0)和 MMWAVEICBOOST。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AK2Pfzv8YhOKYSVHLm9wQw__VLyFKFf__LATEST
详细信息:
1:我们使用 UniFlash 刷写以下二进制文件。
C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\out_for_box_demo\68xx_mmwave_sdk_HCC\prebuild_binaries\xwr68xx_mmw_demo_HCC。
2:我们运行 hcc_visualizer.exe
但我们发现了如下所示的错误;
然后、我尝试按如下方式设置*。cfg 文件。
C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\out_for_box_demo\68xx_mmwave_sdk_HCC\src\MSS\mmw_mss.cfg
单击“Setup Complete”(安装完成)后,我们发现如下所示的错误:
问题:
您能否告诉我们如何使用 IWR6843AOP (ES2.0)和 MMWAVEICBOOST 运行此"硬编码配置版本演示"?
如果您告诉我们建议的运行此开箱即用演示的方式不带*。cfg (如采用 IWR6843AOP (ES2.0)的硬有绳演示)、以便开发 AGV-robot 等定制产品、我们也将不胜感激。
此致、
--