This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:awr1843

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977267/awr1843-awr1843

器件型号:AWR1843

我 想  将         帧中不同配置文件的线性调频脉冲样本设置   为不同, 但  我得到  以下 结果 :



因此 、我 想  问 如何  针对    不同 的帧实现不同的采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    让我在内部向团队核实一下。 我将在星期三(2月10日)之前返回给您。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。  

    无法为单个帧中的线性调频脉冲设置不同数量的样本、因为这会导致单个帧中每个线性调频脉冲的箱大小不同、从而导致数据采集和处理出现问题。

    但是、样本/线性调频脉冲的数量可以针对不同的帧而变化。 因此、您基本上可以在两个帧之间重新配置整个参数。

    此致、

    石田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    但 我 想  在        不同  的单帧中为线性调频脉冲设置不同的样本数 , 我们能 得到 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    "为        不同  单帧中的线性调频脉冲设置不同数量的样本"、 您 能告诉 我 如何  获取 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    遗憾的是、无法在单个帧中实现该目标(因为我在上一次答复中引用了这一原因)、因此 mmWave Studio 会显示该消息。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢   你的答复。  

     但 我 想  为        不同 帧中的线性调频脉冲设置不同数量的样本 、您   能告诉 我 如何  获取 ?请  !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我以为你要求一个帧。  

    1.如果要使用传统帧继续执行此操作、则在每一帧结束后(接收到传感器停止异步事件)、应用程序需要调用 rlSetFrameConfig API (以及配置文件和线性调频脉冲)来更改样本大小、然后触发帧(rlSensorStart)。 使用此流程、数据将在每个新帧配置中以不同的样本大小进行流式传输。

    也可以为此使用高级帧配置。 在这种情况下、每次突发时可以更改样本数。 如果您不熟悉高级帧概念、请参阅 毫米波 DFP 用户指南的第11节  

    希望这些信息能帮助您快速入门。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。