This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:UART 能否支持3M 波特率?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/979428/awr1843-can-uart-support-3m-baud-rate

器件型号:AWR1843

团队、客户在问 AWR1843 UART 是否可以支持3M 波特率?

他们无法在我们的文档中找到此信息。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 提到"波特率高达3.125Mbps"

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回答。

    我们的软件/固件工程师未接触 VCLK 时钟配置部件。 默认 VCLK = 50MHz、50M/16 = 3.125MHz;我们需要3M、因此 VCLK 将为48MHz。

    那么、如何将 VCLK 配置为48MHz? 同时、我们还需要使用 CAN-FD (我们唯一关心的两个 I/O)。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将 VCLK 问题提交给我们的硬件团队

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否查看以下有关配置 UART 波特率的 e2e 帖子、并让我们知道这是否有用?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    对我来说、问题不在于降低波特率;问题在于如何将波特率精确设置为3M。

    要将波特率设置为3M、VCLK 需要为3MHz x 16 x (n+1)= 48MHz、96MHz .... 那么、其中 n = 0、1、2、...

    如果您设置:

    gMmwMssMCB.cfg.sysClockFrequency = MSS_SYS_VCLK;
    gMmwMssMCB.cfg.loggingBaudRate = 3000000;
    without change the setting of the MSS_SYS_VCLK; 假设 MSS_SYS_VCLK = 50MHz、那么您只能得到波特率= 3125000。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以将 VCLK 源设置为240MHz PLL 时钟、方法 是将 VCLKCLKSRCSEL 设置为"011"。  

    然后、将 VCLKCLKDIV 时钟分频器值设置为5、这样就可以得到48MHz 的时钟。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    这就是我要找的! 谢谢!
    我将让我们的固件/软件工程师知道这一点、并希望他们自己能找到所有答案。

    此致、

    Kevin