IC 启动顺序如下。
■启动顺序
1.打开 LDC 的电源
等待几毫秒。 (3ms)
3.启动 I2C 通信(打开另一个缓冲器中的 EN)
4.从 MCU 写入 LDC 初始设置。
5.读取外部传感器数据。 (I2C 通信)
■问题
如果没有第二个过程、将会发生无法读取传感器数据的错误。
已知启动 LDC 后、如果插入3ms 的等待时间、通信将会成功。
(等待时间为1ms ~ 2ms 时出现通信错误)
■问题
如果在启动 LDC 后等待3ms、则通信成功。
这是因为下面的唤醒时间?
如果从 LDC 开始到写入初始值设置需要等待、请告知我是否有适当的等待时间。