This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612DNT 读取错误

Guru**** 1799850 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/978672/ldc1612-ldc1612dnt-read-error

主题中讨论的其他器件:LDC1612

型号: LDC1612DNT

IC 启动顺序如下。
■启动顺序
1.打开 LDC 的电源
等待几毫秒。 (3ms)
3.启动 I2C 通信(打开另一个缓冲器中的 EN)
4.从 MCU 写入 LDC 初始设置。
5.读取外部传感器数据。 (I2C 通信)

■问题
如果没有第二个过程、将会发生无法读取传感器数据的错误。
已知启动 LDC 后、如果插入3ms 的等待时间、通信将会成功。
(等待时间为1ms ~ 2ms 时出现通信错误)

■问题
如果在启动 LDC 后等待3ms、则通信成功。
这是因为下面的唤醒时间?
如果从 LDC 开始到写入初始值设置需要等待、请告知我是否有适当的等待时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    LDC1612每通道的传感器启动时间可调。 µs SETTLECOUNTx 寄存器、时序可在1.2 μ s 至>26.2ms 之间变化。 请检查这些寄存器的设置,请记住,谐振频率较低或 Q 值较高的传感器可能需要更多的时间来稳定。

    此外、数据表的第8.1.4.1节还详细介绍了稳定转换间隔的配置。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    感谢您的信息。

    所有寄存器都设置为建议值。

    SETTLECOUNTx 寄存器:0x000A

    我将检查最佳寄存器的设置。

    很抱歉、我们还有另一个问题。 以下是数据表的说明。 (第12页)

    7.4器件功能模式
    7.4.1启动模式
    LDC 上电后、将进入睡眠模式并等待配置

    →在"LDC 上电"和配置(写入寄存器的初始值)之间应该等待多长时间?

      (等待时间为1ms ~ 2ms 时发生错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您对本视频的关注。 LDC 的时序取决于通道数量、也取决于线圈频率。  

    这里有一个应用手册、描述了转换时间与传感器频率的关系。  

    要回答有关进入睡眠模式后等待多长时间的问题、请参阅第7.4.2节中的说明及其与 Fint 的关系。  

    请告诉我们这是否有帮助。