This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843 ES2.0器件演示

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, IWR6843, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977294/iwr6843-demo-for-iwr6843-es2-0-devices

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他部件:MMWAVE-SDK、、

我使用的是毫米波 SDK 3.5和工业工具箱4.5.1 ->实验->开箱即用->  "ods_point_cloud_68xx_hwa"   

上面的演示参考手册(在网站上)说明它仅与 ES2.0器件兼容,但遗憾的是它 适用于 ES1.0器件,但不适用于 ES2.0器件,那么为什么 TI 参考会误导我们  

请提供  在 IWR6843 ES2.0器件上工作的"ods_point_cloud_68xx_ha"演示项目

我阅读 了"迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器本文档、并根据文档进行了更改、但仍然无法获取 LVDS 输出、因此请为 IWR6843 ES2.0器件提供正确的指导和演示   

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否使用 您拥有的 ES2.0电路板上的 ES2.0插图检查 LVDS 输出功能。

    为了实现兼容性、有针对 DEICE 的基本射频前端的 API 调用、这两个版本的器件版本之间存在差异。

    希望这能帮助您为所查找的功能选择正确的图像。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    工业工具箱4.5.1中提供的 ODS 点云演示与用户指南中提到的 ES2.0器件兼容、并且仅在这些器件上工作。 此演示的 CCS projectspec 中使用的 MMWAVE-SDK 版本也证实了这一点、即3.5.0.4。 从3.3.0.3及更高版本开始的 MMWAVE-SDK 版本仅与 ES2.0器件兼容、如上述 SDK 用户指南和迁移指南中所述。

    但是、我们发现 ODS 点云演示用户指南中存在差异/旧信息、如下所示。 此部分需要删除、我们将在将来的版本中更新。

    同时、请按照68xx AOP -毫米波 SDK 演示中的此部分进行操作。 将器件选为 xWR68xx_AOP、并将 SDK 选为3.5.0.4、然后从可视化工具发送配置、如图所示。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能逐步告诉我 "ods_point_cloud_68xx_hwa" (mmWave SDK 3.5和工业工具箱4.5.1)演示如何在 ES2.0设备上运行  

     如果您提供的屏幕截图包含了可能会很好的信息、那么在 IWR6843 ES2.0器件上运行此项目需要/必须进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在前面所述、提供了包含快照的详细分步过程68xx - ODS 点云演示用户指南、上面注释的用户指南中存在微小差异。 请按照以下步骤操作。

    注意:此过程已在 ES2 ODS 板上进行验证、因此如果您仍然无法使其正常工作、请检查并重新检查您是否遵循了最后一个详细说明。 本实验不需要任何更改、并且可以按提供的方式工作。

    1.按照 本用户指南 执行以下步骤:

     2.然后在器件和 SDK 下拉列表中选择以下选项:

    3.接下来,按如下所示向设备发送配置,您应该会看到控制台中显示的消息:

    4.最后、单击可视化工具中的"Plots"选项卡以显示图解、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此、我随附了我的定制 IWR6843 ES2.0电路板图片、根据此天线模式、需要更改哪些值、请给出建议

    ANTDEF_AntGeometry AntgDef_IWR6843AOP ={
    txAnt ={
    {0、0}、
    {2、2}、
    {0、2}
    }、
    .rxAnt ={
    {1、1}、
    {1、0}、
    {0、1}、
    {0、0}

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述结构及其与物理天线设计的映射在 SDK 中的以下位置定义(aoa2dproc DPU 文档)。

    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\datapath\DPC\DPU\aoa2dproc\docs\doxygen\html\index.html

    您可以检查以下部分并根据物理天线设计修改天线结构。