This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:Studio CLI GUI 中用于保存原始文件的代码在哪里?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977183/iwr6843-where-is-the-code-to-save-raw-file-in-studio-cli-gui

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好!

一位客户希望从 IWR6843ISK 中捕获原始数据、并通过自己的软件实时处理。

现在、他们可以使用 studio CLI 将原始文件保存到 PC。

我想他们可能会将原始数据更改为保存到文件、以便实时传递到自己的处理代码。 但我无法在 Studio CLI GUI 中找到保存原始文件的代码。 您是否愿意提供建议? 它是否位于 RF_API.lib 或 RF_API.dll 中、不是通过源代码向客户开放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris:

    您要谈论的是哪一个 Studio CLI?  您是指平台工具箱中的 studio CLI 吗?

    dev.ti.com/.../node

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigang、

    是的。 可在\mmwave_platform_toolbox_1_0_0\tools\studio_cli\GUI 中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris:

    在用户指南中、提到了 ADC 文件名由 DCA_FILE_PREFIX 定义

    DCA_FILE_PREFIX=ADC_DATA

    您可以更改此参数以更改文件名。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigang、

    客户希望实时捕获+处理原始数据、而不是在 PC 上处理数据。

    因此、我们需要知道在 PC 上捕获原始数据的代码。 您会再帮个忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris:

    我必须咨询 CLI 专家、稍后再与您联系。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    通过 DCA1000EVM 采集原始 ADC 数据由 dca1000*CLI 实用程序完成,在 mmWave Studio 安装下可以使用源代码。 即使这个 Studio CLI 在后台也使用相同的工具。

    C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000

    客户可以使用此源代码来实施所需的工具来执行捕获和实时处理。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCA1000 CLI 实用程序也可从以下 RADAR Studio 版本 C 中获得:\ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000

    最棒的

    Zigang