This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一位客户希望从 IWR6843ISK 中捕获原始数据、并通过自己的软件实时处理。
现在、他们可以使用 studio CLI 将原始文件保存到 PC。
我想他们可能会将原始数据更改为保存到文件、以便实时传递到自己的处理代码。 但我无法在 Studio CLI GUI 中找到保存原始文件的代码。 您是否愿意提供建议? 它是否位于 RF_API.lib 或 RF_API.dll 中、不是通过源代码向客户开放?
您好、Chris:
您要谈论的是哪一个 Studio CLI? 您是指平台工具箱中的 studio CLI 吗?
最棒的
Zigang
Zigang、
客户希望实时捕获+处理原始数据、而不是在 PC 上处理数据。
因此、我们需要知道在 PC 上捕获原始数据的代码。 您会再帮个忙吗?
您好、Chris:
我必须咨询 CLI 专家、稍后再与您联系。
最棒的
Zigang
您好 Chris、
通过 DCA1000EVM 采集原始 ADC 数据由 dca1000*CLI 实用程序完成,在 mmWave Studio 安装下可以使用源代码。 即使这个 Studio CLI 在后台也使用相同的工具。
C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000
客户可以使用此源代码来实施所需的工具来执行捕获和实时处理。
此致、
Jitendra
DCA1000 CLI 实用程序也可从以下 RADAR Studio 版本 C 中获得:\ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000
最棒的
Zigang