请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
我将 AWR1443与 DCA1000搭配使用。 我按照用户手册执行了(4)以下的所有步骤。 运行良好、但 MSS 固件版本显示为0.0.0.0。 SPI 连接状态为"已断开连接"。 步骤5 SPI 连接不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 AWR1443与 DCA1000搭配使用。 我按照用户手册执行了(4)以下的所有步骤。 运行良好、但 MSS 固件版本显示为0.0.0.0。 SPI 连接状态为"已断开连接"。 步骤5 SPI 连接不起作用。
谢谢、
1.如何检查我是否正在为器件使用最新且正确的 MSS 二进制文件?
在哪里可以找到 MSS 二进制文件。
我正在从以下文件夹上载 MSS 二进制文件:
C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_ever_firmware\masterss
二进制文件为 xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin 8/15/91KB
2.您指的是 AWR1441或 DCA1000EVM 的闪存内容吗?