This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:连接 SPI 时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977454/dca1000evm-problem-connecting-spi

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

我将 AWR1443与 DCA1000搭配使用。 我按照用户手册执行了(4)以下的所有步骤。 运行良好、但 MSS 固件版本显示为0.0.0.0。 SPI 连接状态为"已断开连接"。 步骤5 SPI 连接不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    固件版本显示全为零表示固件未正确下载、这就是 SPI 连接失败的原因。

    请检查您是否正在为器件使用最新且正确的 MSS 二进制文件

    2.在刷写新的二进制文件之前清除闪存内容。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    1.如何检查我是否正在为器件使用最新且正确的 MSS 二进制文件?  

    在哪里可以找到 MSS 二进制文件。  

    我正在从以下文件夹上载 MSS 二进制文件:

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\rf_ever_firmware\masterss

    二进制文件为 xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin 8/15/91KB

    2.您指的是 AWR1441或 DCA1000EVM 的闪存内容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新刷写 AWR1443即可解决该问题。