This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:TMCS1100

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977913/tmcs1100-tmcs1100

器件型号:TMCS1100

主席先生,

我想使用 TMCS1100测量直流持续电流:60A 直流@电压:26V 直流。

TMCS1100以5 VDC 供电。

它适合我的应用、请建议使用替代器件。


此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您考虑使用德州仪器。  您能告诉我您使用 TMCS1100的动机吗?  如果您打算使用5V 电源为器件供电、并且您的负载侧共模电压仅为26V 或更低、我认为值得考虑我们的标准电流并联监控器器件。  如果您的共模电压为几百伏、TMCS1100将是需要考虑的因素、因为 TMS1100器件在进行电路板布局时需要考虑一些额外的变量。  对于 TMCS1100、您必须小心布线的布置方式、因为它们会因杂散磁场而影响测量。  此外、您需要在高电流的热管理中考虑很多因素。  我们的 EVM 布局具有3oz 厚的铜平面、因此我们无法连续测量60A 直流电流。  虽然使用一些额外的热处理技巧可能是可行的、但您需要进行验证。  如果您仍想使用此路由、我们有一篇文章 介绍了验证方法。  或者、您可以使用分压器、以便并非所有电流都流经器件、但您需要考虑电路板制造容差以及 TMCS 器件和分压器走线之间的不均匀热漂移。