Other Parts Discussed in Thread: TLV272, TMCS1101
主题中讨论的其他器件:TLV272、
大家好,
我在我们的三相逆变器中使用 TMCS1101A2BQDR IC 来实现相电流感应的电机控制应用。 我面临 IC 加电时间方面的问题。 我观察到 IC 电源电压出现在 IC 输出端子上 IC 失调电压出现的瞬间之间存在不同的延迟时间。 数据表中提到的加电时间为25ms、但我观察到最大为3秒的可变延迟时间。 在上传的图像中、可以看到延迟1秒。 蓝色表示 IC 电源电压、粉色表示 IC 输出电压。 有人能不能通过一些信息来说明发生这种情况的确切原因
图1:Vcc (蓝色)和 Vo (粉色)之间的延迟1秒
IC 输出正在驱动2通道运算放大器 IC TLV272的其中一个通道。 我已断开这两个 IC 之间的连接、但问题仍然存在。 这个问题并不一致、有时 IC 电源电压和 IC 输出之间只有25ms 的延迟、如数据表中所述。
图2:Vcc (蓝色)和 Vo (粉色)之间25ms 的延迟(与数据表匹配)