This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:上电延时时间

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV272, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1160560/tmcs1101-power-on-time-delay

器件型号:TMCS1101
主题中讨论的其他器件:TLV272

大家好,

我在我们的三相逆变器中使用 TMCS1101A2BQDR IC 来实现相电流感应的电机控制应用。 我面临 IC 加电时间方面的问题。 我观察到 IC 电源电压出现在 IC 输出端子上 IC 失调电压出现的瞬间之间存在不同的延迟时间。 数据表中提到的加电时间为25ms、但我观察到最大为3秒的可变延迟时间。 在上传的图像中、可以看到延迟1秒。 蓝色表示 IC 电源电压、粉色表示 IC 输出电压。 有人能不能通过一些信息来说明发生这种情况的确切原因

图1:Vcc (蓝色)和 Vo (粉色)之间的延迟1秒

IC 输出正在驱动2通道运算放大器 IC TLV272的其中一个通道。 我已断开这两个 IC 之间的连接、但问题仍然存在。 这个问题并不一致、有时 IC 电源电压和 IC 输出之间只有25ms 的延迟、如数据表中所述。

图2:Vcc (蓝色)和 Vo (粉色)之间25ms 的延迟(与数据表匹配)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kinjarapu、  

    感谢您使用 E2E。 一旦为器件提供了一个有效电源、25ms 由数字逻辑在内部设定。 我的理论是、电源的噪声特性可能会重置或保持该标志。  观察波形、电源电压似乎相当嘈杂、并且看起来直流上也有一些较大的 HF 纹波。 我假设这是开关转换器的结果。 您是否在为 TMCS1101供电之前尝试过拧紧纹波或滤除该电压? 您是否在 Vs 引脚旁路电容器上安装了旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的回复。

    关于电源,测量探针之前 具有更大的接地回路。 现在、我们已经使用具有交流耦合的弹簧探针进行了测量、噪声幅度大约为100mV 峰间值、它将在反激式 MOSFET 开关瞬间出现、此时将具有快速 dv/dts。 反激式转换器用于为所有子系统生成电源。 因此,100mV 的噪声将影响 IC 的运行? 即使保持10uF 旁路电容器、我们也会延迟1秒、但问题并不一致。 它将在5到6次尝试中出现一次。

    图:交流耦合中的电源噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kinjarapu、  

    我不认为100mV 会导致问题、不会、但电源是与导通时间相关的主要变量。 请问您是如何/在哪里捕获此波形的? 此外、如何在此处配置 TMCS1101? 这是否在 EVM 上、在您自己的 PCB 上? 您在何处使用尖端和料筒捕获此测量值?