我想将"cascad_radar_beam_form"用例(位于下面的"RTOS"路径下)复制到"HLOS "并相应地修改相关文件。 我想知道这在 fundeficible 方面是否可行、如果不可行、您可以建议在 HLOS 中使用"cascad_radar_beam_form"的最佳方法是什么?
RTOS/RADAR src/usecases/cascad_radar_beam_form
谢谢、
Shayan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将"cascad_radar_beam_form"用例(位于下面的"RTOS"路径下)复制到"HLOS "并相应地修改相关文件。 我想知道这在 fundeficible 方面是否可行、如果不可行、您可以建议在 HLOS 中使用"cascad_radar_beam_form"的最佳方法是什么?
RTOS/RADAR src/usecases/cascad_radar_beam_form
谢谢、
Shayan
请参阅以下主题。
感谢您的回复。 我不明白这个问题是否得到了很好的回答,但我没有看到如何详细地解决这个问题。 如果您能提供详细的指导、或让我指出如何在"HLOS "环境中实施"RTOS"用例、我将不胜感激。
此外、在 HLOS 侧读取雷达配置/参数的方式仍然存在一定程度的差异(它似乎与 RTOS 截然不同)。 您是否还能够详细说明如何 分析这些雷达配置(即 cascade_fe_params_mimo_master.txt 上的 startFreqVarHz = 0)。 我无法了解系统如何转换这些配置。
谢谢、
Shayan
如文章中所述、有3个步骤。
在构建中添加雷达处理功能。 目前、当 A15正在运行 Linux 时、它不会生成。
请参阅~ë/vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuide/VisionSDK_UserGuide_BuildSystem.pdf、了解如何修改编译以包含~ë\vision_sdk\apps\src\rtos\radar\src\ALG_plugins 下的雷达处理。
在 AppCtrl 任务中添加支持以处理雷达处理链接创建配置。
在 A15上创建雷达用例。
本质上、区别在于在 Linux 中的 A15上创建和启动了用例。 但是、雷达配置是在 M4侧创建的。
雷达处理链路需要雷达配置中的信息、因此您必须使用 AppCtrl 任务在 A15和 M4之间传递数据、以便为雷达处理链路设置创建参数。
对于雷达配置、只有一个通用解析器位于 M4上、用于 RTOS 或 Linux SDK。 A15端仅打开文件并将文件指针传递到 M4。
此致、
斯坦利