This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:NRESET 与 WARERESET

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969239/iwr6843-nreset-vs-warmreset

器件型号:IWR6843

您能不能澄清这两个引脚之间的差异、以及有人何时选择了预热 RESET 而不是 nRST?

我们将决定连接哪一个主机处理器。 我们正在考虑使用预热 RESET、因为它似乎同时用作指示 IC 状态的输出(在复位时为低电平、否则为高阻态)以及需要复位 IC 时的输入(拉低电平)、这是否正确? 我们还将 nRST 连接到 PMIC、因此我们认为最好将主机连接到另一个复位输入。 如果可以、她会给一些光亮、那会更好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa Homsi

       

    但是、我们最近发现了导致 IWR6843系列上引导加载程序失败的 warm _reset 问题、

    下面是适用于 IWR6843器件的建议勘误表。 因此、建议使用 nRESET 而不是热复位。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热复位是软复位、因此建议不要使用应用中的这种复位、而应使用 nRESET。  

    如果是这种情况、应如何连接 IWR6843上的 WARM_RESET 引脚? 接地还是 NC 或3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个开漏引脚、需要一个到3.3V 的弱上拉电阻。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chehthan。 感谢您对此问题的快速答复。

    我们将连接到3.3V。

    Chandrasekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrasekhar、

      感谢您的确认。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.