This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:适用于 AOP 封装的 BSDL 文件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008408/iwr6843aop-bsdl-file-for-aop-package

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843AWR6843

是否有专门用于 IWR6843AOP 器件的 BSDL 文件? 产品文件夹链接到 IWR6843 (www.ti.com/.../swrm045)的 BSDL 文件 、该文件具有不同的引脚编号。

我们需要 AOP 封装的 BSDL 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    两个器件的 BSDL 文件是相同的、机罩下的寄存器结构是相同的。

    这将有助于了解在使用 BSDL 计算解决方案时发现的问题。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    我在最初发布后更新了此帖子、以正确指出混淆。

    BSDL 文件描述了器件的引脚列表、以便 PCB 测试设备可以使用 JTAG 来驱动引脚并在电路板互连测试期间读回其值。  问题与 PIN_MAP_STRING 有关、如 BSDL 文件的以下摘录中所示。  

     

    常量 BGA:  PIN_MAP_string:=

                   "PAD_BD:RS232_RX、"&

                   "pad_be:RS232_TX、"&

                   "PAD_AC:GPIO_1、"&

                   "PAD_AH:SPIB_MOSI、"&

                   "PAD_AI:SPIB_MISO、"&

                   "PAD_AK:SPIB_CS_N、"&

                   "PAD_AJ:SPIB_CLK、"&

    这些 PAD_xx 值与数据表中列出的任一器件的引脚编号不匹配。 BSDL 文件中的这些焊盘名称可能引用了焊盘、但这些值不会显示在器件数据表中。 我们需要在这些焊盘名称和器件上的实际引脚名称之间进行转换。

    请参阅以下器件数据表摘录、其中显示了我们需要将 BSDL 文件关联到的实际引脚编号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaihbav、

    我一直在更仔细地研究 BSDL 文件、 并且我基本上可以理解它。 BSDL 的 PIN_MAP_string 中给出的引脚名称主要与 IWR6843AOP 数据表中表7-1 "引脚属性"中的"焊球名称"列匹配。 我们一开始就没有这样做、因为名称与第7.2.1节"引脚功能"中列出的名称略有不同。 我看到的一个例外是 PAD_BW 的 PIN_MAP_string、我不知道如何映射到器件引脚编号。

    另一个令人困惑的问题 是  IWR6843AOP 数据表 表表中的表7-1 "引脚属性(ALP180A 封装)"和 BSDL 文件列表 GPIO_31至 GPIO_38、 但图7-1 "引脚图(顶视图)"将这些引脚列为 DP0至 DP7。 最终可以确定这些引脚是相同的、但它们的命名应在数据表的所有部分保持一致。

    我现在有以下待决问题:

    • BSDL PAD_BW 映射到哪个 IWR6843AOP 器件引脚?
    • BSDL 文件不包括 GPIO_39至 GPIO46。 这是错误还是意味着边界扫描不支持这些引脚?

    谢谢、

    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    我已将此问题转交给我们的相关专家。 请尽快收到他们的回复。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供此未决请求的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AWR6843上运行边界扫描测试时出现问题。  运行 BSDL 文件所需的当前 pre_init 序列不起作用。  我们正与处理器团队合作、帮助我们解决此问题。

    此致、

    萨米语