主题中讨论的其他器件:IWR6843、 AWR6843
是否有专门用于 IWR6843AOP 器件的 BSDL 文件? 产品文件夹链接到 IWR6843 (www.ti.com/.../swrm045)的 BSDL 文件 、该文件具有不同的引脚编号。
我们需要 AOP 封装的 BSDL 文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有专门用于 IWR6843AOP 器件的 BSDL 文件? 产品文件夹链接到 IWR6843 (www.ti.com/.../swrm045)的 BSDL 文件 、该文件具有不同的引脚编号。
我们需要 AOP 封装的 BSDL 文件。
Vaibhav、
我在最初发布后更新了此帖子、以正确指出混淆。
BSDL 文件描述了器件的引脚列表、以便 PCB 测试设备可以使用 JTAG 来驱动引脚并在电路板互连测试期间读回其值。 问题与 PIN_MAP_STRING 有关、如 BSDL 文件的以下摘录中所示。
常量 BGA: PIN_MAP_string:=
"PAD_BD:RS232_RX、"&
"pad_be:RS232_TX、"&
"PAD_AC:GPIO_1、"&
"PAD_AH:SPIB_MOSI、"&
"PAD_AI:SPIB_MISO、"&
"PAD_AK:SPIB_CS_N、"&
"PAD_AJ:SPIB_CLK、"&
这些 PAD_xx 值与数据表中列出的任一器件的引脚编号不匹配。 BSDL 文件中的这些焊盘名称可能引用了焊盘、但这些值不会显示在器件数据表中。 我们需要在这些焊盘名称和器件上的实际引脚名称之间进行转换。
请参阅以下器件数据表摘录、其中显示了我们需要将 BSDL 文件关联到的实际引脚编号:


Vaihbav、
我一直在更仔细地研究 BSDL 文件、 并且我基本上可以理解它。 BSDL 的 PIN_MAP_string 中给出的引脚名称主要与 IWR6843AOP 数据表中表7-1 "引脚属性"中的"焊球名称"列匹配。 我们一开始就没有这样做、因为名称与第7.2.1节"引脚功能"中列出的名称略有不同。 我看到的一个例外是 PAD_BW 的 PIN_MAP_string、我不知道如何映射到器件引脚编号。
另一个令人困惑的问题 是 IWR6843AOP 数据表 表表中的表7-1 "引脚属性(ALP180A 封装)"和 BSDL 文件列表 GPIO_31至 GPIO_38、 但图7-1 "引脚图(顶视图)"将这些引脚列为 DP0至 DP7。 最终可以确定这些引脚是相同的、但它们的命名应在数据表的所有部分保持一致。
我现在有以下待决问题:
谢谢、
Ruben