This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:Matlab 接收到的热图上是否应用了电弧消除和热图平滑处理?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013868/awr1843boost-are-arc-removal-and-heatmap-smoothing-applied-on-heatmap-received-in-matlab

器件型号:AWR1843BOOST

您好!  

我计划在 Matlab 固件上实施区域检测(占用或空)决策、因此我不会使用来自雷达的决策向量来突出显示占用区域。

Matlab 中收到的64x48矩阵热图是否具有电弧去除和平滑处理功能? 或者我必须在接收到的热图上实施它们?

谢谢、

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能不能帮助我们了解 您的应用是否更适合60GHz 器件、而不是基于法规的77Ghz 器件。

    这将使我们能够引导您找到正确的应用示例。

    谢谢你

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    我使用车辆占用演示(前安装占用)进行区域占用检测、根据配置文件、默认区域数量为8个和4个区域、我需要将区域数量最大化到19个区域、以便 在总线内部进行人员检测。 因此、我正在尝试在 Matlab 接收到的距离方位角热图上实现特征提取和区域决策算法。

    实际上、我尝试了非常基本的解决方案、根据 Matlab 上的热图矩阵值来制定区域占用决策、并将阈值设置为800

    此解决方案适用于场景中的1人、但如果第二人出现且突出显示了两个区域、则一个区域开始衰减并在一段时间后消失。

    伪代码是  

    threshold= 800
    
    NumberOfZones= 19
    
    if heatmap(x,y)> threshold
        for i= 1: NumberOfZones
            status = ZoneDetection(x,y,i);
            if status
                plot(zone(i),'Color', 'red');
            end
        end
    end

    因此、我需要在 Matlab 内部实现特征提取和区域决策算法、您能帮我从哪里开始吗?

    谢谢、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mostafa:

    您能给我一个演示的链接吗?这样我就知道您在说什么了?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我尝试修改它的车辆占用检测演示。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANjPbaVnjUyzRAuPlBpY0g__AocYeEd__LATEST

    谢谢、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以下载汽车工具箱并浏览文档。\mmwave_automotive_toolbox_3_4_0_win\mmwave_automotive_toolbox_3_4_0\labs\incabinsensing\front_mount_ocity\docs

    对于特征提取和培训、您可以浏览文档 VOD_COEFF_training_steps .pdf。

    最棒的

    Zigang