https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1009996/hdc2022-temperature-issue
器件型号:HDC2022大家好、
我们收到了客户的报告、HDC2022 温度读数相对于参考温度突然大幅下降。 根据客户、
我们在产品中一直使用 HDC2022、并且产品在处理自组装以来的预期温度结果、并且相对于参考、温度突然下降了8摄氏度。我们已经完成了各种测试案例来检查这一点、 当我们改变环境温度时,传感器正在响应,但再次下降8-10度,以参考值为基准。 例如:器 件报告的温度为23°C、参考值为23.2的时间超过6个月、传感器的所有突然温度降至15°C、其中参考值相同。已经进行了多次测试、但传感器无法正常工作。
传感器突然出现故障的原因可能是什么、这在组装后是准确的。 这是一个紧迫的问题,因此请帮助我们找出根本原因。
这是原理图和 PCB 布局。
此致、
Danilo