This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:温度问题

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1009996/hdc2022-temperature-issue

器件型号:HDC2022

大家好、

我们收到了客户的报告、HDC2022 温度读数相对于参考温度突然大幅下降。 根据客户、  

我们在产品中一直使用 HDC2022、并且产品在处理自组装以来的预期温度结果、并且相对于参考、温度突然下降了8摄氏度。我们已经完成了各种测试案例来检查这一点、 当我们改变环境温度时,传感器正在响应,但再次下降8-10度,以参考值为基准。 例如:器 件报告的温度为23°C、参考值为23.2的时间超过6个月、传感器的所有突然温度降至15°C、其中参考值相同。已经进行了多次测试、但传感器无法正常工作。

传感器突然出现故障的原因可能是什么、这在组装后是准确的。 这是一个紧迫的问题,因此请帮助我们找出根本原因。

这是原理图和 PCB 布局。

e2e.ti.com/.../Gerber.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我想确认所有寄存器设置是否 都未损坏。 您能不能让客户在发现此问题时立即读取他们的默认寄存器。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛-  

    除了 Pavani 的请求-您能否确认他们的实际布局与 Gerber.pdf 示例的建议类似?  

       和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是我们客户的回应。  

    我们按照数据表进行跟踪、并附上图像供您参考。


    此外,我们还有一些问题,
    第1位。 报告准确的传感器为什么会突然下降到5摄氏度以下
    例如:如果传感器报告的温度为22摄氏度,则会突然下降到17度,并继续保持在17度。 为什么会发生这种情况?

    #2。 通电后,湿度稳定需要多长时间?
    请告诉我们。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我能否知道它们用于温度基准的是什么、或者它们是否将器件置于温度受控的环境中?

    此外、它们是否遵循 文档中所述的布局指南?  

    此致、
    Pavani