This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:波束形成时的总发射功率问题

Guru**** 2547730 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1012970/iwr6843-question-about-the-total-transmit-power-when-beamforming

器件型号:IWR6843

您好!

根据工业工具箱"远距离人员检测"用户指南、使用3Tx 天线进行波束形成

可用。

波束形成时的总发射功率是多少?

它是非波束形成(16.8dBm)的三倍还是保持在12dBm?

提前感谢。

Eiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       是的、如果横梁对齐、使用移相器、则功率将如您所指出的那样增加。

    因此、我们能够通过这种方法实现远距离人员计数。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我的问题可能不好。 那么、让我纠正一下。

    据我所知、EIRP [dBm]的计算公式如下:

    EIRP = P + G + F = X + 10*log10 (N)+ G + F

    其中 P[dBm]是总发射功率、G [dBi]是天线增益、F [dB]是阵列增益、X [dBm]是每个天线元件的发射功率、N 是天线元件的数量。

    我想您指出了 F 或 N 的增益。但我的担忧是 P 或 X、而不是 N 或 F

    我的问题是"当 IWR6843波束形成时、X 的值是多少? 它是否从非波束形成中变了?"

    很抱歉,我的问题很难理解,但我希望你能回答。

    提前感谢。

    Eiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的详细说明。 虽然上述等式 P 或 X 中的波束形成或非波束形成模式不会改变、但它将保持 为12dBm 典型值(除非应用了断电)。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您理解我的问题。 我知道、即使在波束形成时、每个天线 X 的发射功率也保持为12dBm。

    如果是、由于3Tx 的相干结合、总发射功率和 EIRP 分别增加4.77dB 和9.54dB。

    我的理解是否正确?

    很抱歉问了很多问题,但在我国,不仅 EIRP 而且发射功率受无线电法的限制,这对实际使用 IWR6843很重要。

    如果您能回答、我将不胜感激。

    Eiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、您是对的、对于您所在国家/地区的发射功率限制、您可以关闭 Tx 功率。

    使用毫米波可视化工具和随附的配置文件时、TX 断电通过在 ProfileCFG 参数中设置 TX 回退来指定、其中每个8位值分别对应于 TX1、TX2和 TX3。

    例如、对于所有 TX 通道上的6dB 回退、TX 功率控制字将为0x060606、即394758 (使用此十进制值)。 这是相应的 profileCfg 命令。 profileCfg 0 62.00 30 10 69.72 394758 0 28.42 1 128 2180 0 24这是在 mmwavelink html 文档中定义的。  

    您可以从以下位置参考 SDK。  

    https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/latest/index_FDS.html 

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将很快检查 Tx 功率控制、我认为这个问题已经得到了解决、这要归功于您的善意回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 如果您在获取  Tx 功率控制方面遇到任何问题 、请告知我们。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.