您好!
根据工业工具箱"远距离人员检测"用户指南、使用3Tx 天线进行波束形成
可用。
波束形成时的总发射功率是多少?
它是非波束形成(16.8dBm)的三倍还是保持在12dBm?
提前感谢。
Eiji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的回答、但我的问题可能不好。 那么、让我纠正一下。
据我所知、EIRP [dBm]的计算公式如下:
EIRP = P + G + F = X + 10*log10 (N)+ G + F
其中 P[dBm]是总发射功率、G [dBi]是天线增益、F [dB]是阵列增益、X [dBm]是每个天线元件的发射功率、N 是天线元件的数量。
我想您指出了 F 或 N 的增益。但我的担忧是 P 或 X、而不是 N 或 F
我的问题是"当 IWR6843波束形成时、X 的值是多少? 它是否从非波束形成中变了?"
很抱歉,我的问题很难理解,但我希望你能回答。
提前感谢。
Eiji
您好!
是的、您是对的、对于您所在国家/地区的发射功率限制、您可以关闭 Tx 功率。
使用毫米波可视化工具和随附的配置文件时、TX 断电通过在 ProfileCFG 参数中设置 TX 回退来指定、其中每个8位值分别对应于 TX1、TX2和 TX3。
例如、对于所有 TX 通道上的6dB 回退、TX 功率控制字将为0x060606、即394758 (使用此十进制值)。 这是相应的 profileCfg 命令。 profileCfg 0 62.00 30 10 69.72 394758 0 28.42 1 128 2180 0 24这是在 mmwavelink html 文档中定义的。
您可以从以下位置参考 SDK。
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/latest/index_FDS.html
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.