This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2021:HDC2020与 HDC2021之间的主要区别是什么?

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2021, HDC2080, HDC2022, HDC2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013855/hdc2021-what-s-the-major-difference-between-hdc2020-and-hdc2021

器件型号:HDC2021
主题中讨论的其他器件: HDC2080HDC2022HDC2010

大家好、团队成员

我正在为客户寻找湿度传感器、并正在查看 HDC202X 系列。

您能帮我弄清楚 HDC2021和 HDC2020之间的主要区别是什么?

我注意到 HDC2021有胶带盖、但 HDC2020是滤波器盖、有何区别?

添加此过滤器的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel -  

    您已经注意到、HDC2021和 HDC2022器件因封装产品而异。 HDC2021有一个胶带盖、可用于对电路板进行清洗或保形涂层的应用、并在执行这些操作后、在投入使用之前去除胶带。 HDC2022在其上方安装了一个永久滤波器、该滤波器具有疏水性、可阻挡低至100nm 的颗粒。该滤波器适用于可能存在环境空气污染物或 存在明显暴露于水的应用。  这两个器件的固件彼此兼容、HDC2080/HDC2010器件也兼容。